![i.MX_RT_MCU](/nxp/img/Redmi_Note.png)
2022년 5월 12일, 대한민국 서울 - NXP® 반도체는 자사의 SN110 융합 eSIM 솔루션을 통해 샤오미 Redmi Note 10T 스마트폰에 전원을 공급한다고 발표했다. SN110 제품군은 GSMA 인증 소비자 eSIM을 통한 셀룰러 연결 이외에도 안전한 모바일 전송, 결제 및 스마트 액세스와 같은 고급 기능을 수행하는 근거리 무선 통신(NFC)과 임베디드 보안 요소를 갖춘 고도로 통합된 융합 eSIM 솔루션이다. 샤오미와 같은 제조업체들은 최소한의 전력을 소비하는 초소형 폼 팩터를 갖춘 이 일체형 솔루션으로 동일한 장치에서 여러 개의 MNO 구독을 하여 원격 SIM 프로비저닝 및 무선 업데이트를 소비자에게 더 쉽게 제공한다.
컨버전스 eSIM 솔루션은 소비자가 여러 장치를 휴대하거나 해외 여행을 위해 SIM 카드를 전환하는 대신 단일 장치에서 여러 프로필을 사용할 수 있는 기능을 포함하여 기존 SIM 카드보다 많은 이점을 제공한다. 또한 디바이스 제조업체는 서비스 공급업체가 서로 다른 지역간의 확장을 용이하게 한다.
SN110은 GSMA CC 보호 프로파일, GP(Global Platform) 및 GSMA 인증 계획에 따른 공통 기준 EAL6+ 인증을 포함한 높은 수준의 보안을 제공한다. 전 세계의 주요 MNO와 비교하는 테스트를 진행하였으며, 소비자와 OEM 및 MNO의 원활한 사용자 경험을 위한 상호 운용성을 보장한다.
NXP 부사장 겸 보안 임베디드 트랜잭션 담당 제너럴 매니저 찰스 닥스(Charles Dachs)는 "NXP의 솔루션은 여러 연결 서비스에 대한 수요에 맞춰 보안 자격 증명을 제공할 수 있도록 한다”고 밝히며, "SN110은 eSIM과 보안 NFC를 심플한 솔루션으로 통합해 보안과 성능을 양립시켜 전력 소비를 줄이고 비용과 공간을 절약한다"고 덧붙였다.
스티븐 왕(Steven Wang) 샤오미 동아시아 총괄매니저는 "eSIM 솔루션은 셀룰러 연결과 NFC를 포함한 다른 기술을 결합하는 새로운 기능을 제공하고 사용자 경험을 개선하는 방법을 지원한다"고 말하며, "보안 디지털 서비스의 새로운 제공 방법 실현 및 보안성이 더 높은 플랫폼 서비스를 배포하는 경우에도 eSIM 솔루션은 스마트폰의 대한 소비자의 경험을 향상시킨다"라고 덧붙였다.
Xiaomi Redmi Note 10T에 사용되는 SN110은 일본의 로컬 비접촉 프로토콜인 FeliCaTM도 지원한다. 이를 통해 소비자와 로컬 MNO를 위한 최상의 사용자 경험을 보장할 수 있다. eSIM 및 근거리 무선 통신(NFC) 기능과 함께 이 프로토콜을 지원하므로 여러 지역에 대응하는 스마트폰을 쉽게 개발할 수 있다.
자세한 정보는 Smarter World Blog | Covergence eSIM 에서 확인할 수 있다.
추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다.
NXP 반도체 소개
NXP®반도체(나스닥: NXPI)는 혁신을 통해 더욱 스마트하고 안전하며 지속 가능한 세상을 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2021년 매출은 미화 110억 6천만 불이다. 더 자세한 내용은 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있다.