NXP, 지그비(Zigbee)용 비욘드스튜디오 IDE로 IoT 프로그래밍 경험 획기적인 향상 |
NXP반도체(NASDAQ: NXPI)는 오늘 사물인터넷(IoT)용 무선 마이크로컨트롤러인 JN516x 시리즈를 위한 새로운 비욘드스튜디오™(BeyondStudio™) IDE를 발표했다. 비욘드스튜디오 IDE는 비욘드 세미컨덕터(Beyond Semiconductor)가 개발한 소프트웨어 개발 환경이다. 이로써 JN516x 제품군에서 소프트웨어의 개발을 매우 단순화함으로써 코드 밀도를 향상시키고 개발 시간을 단축하며 코드 품질을 향상시킬 수 있다. 또한 비욘드 디버그 키(Beyond Debug Key)와 함께, 칩의 JTAG 소프트웨어 디버그 기능에 완벽하게 액세스함으로써 개발 프로세스를 단순화하고 가속화할 수 있다. NXP 반도체의 소프트웨어 팀 리더인 사이몬 워즈워스(Simon Wadsworth)는 "지난 10년 간 JN51xx 마이크로컨트롤러 제품군은 지그비용 최적의 하드웨어 플랫폼을 제공해 단일 칩에서 고효율 BA22™ 32비트 프로세서와 2.4 GHz 라디오 트랜시버를 통합할 수 있도록 했다. 이제 비욘드스튜디오는 코드 사이즈, 성능 및 소프트웨어 개발 생산성을 한층 향상시킴으로써 NXP 고객들이 지그비 환경에서 경쟁 제품을 사용할 때보다 훨씬 뛰어난 이점을 제공하고 있다"고 밝혔다. NXP용 비욘드스튜디오 주요 기능
비욘드 세미컨덕터의 CEO인 마타즈 브레스크바(Matjaz Breskvar)는 "NXP는 주요 BA22에서 성능 또는 전력 소모 측면을 포기하지 않으면서 최저 코드 밀도를 실현하는 데 집중할 수 있도록 하는 데 막대한 영향을 미쳤다. 컴파일러, 명령어 세트 아키텍처 및 프로세서를 처음부터 동시에 개발함으로써 비욘드는 10년 전 최고 수준의 코드 품질을 달성한 이후, 이를 지속적으로 향상시켜왔다. 오늘 비욘드스튜디오 IDE의 발표는 코드 품질, 디버깅 용이성 및 소프트웨어 개발 생산성 측면에서 최근에 달성한 향상들을 분명하게 확인시켜 주고 있다"고 밝혔다. 출시일정 NXP용 비욘드스튜디오는 NXP 무선 연결 테크존(NXP Wireless connectivity TechZone)에서 받을 수 있으며 마이크로소프트 윈도우 7(Microsoft Windows 7) 이상의 버전과 호환된다. NXP JN516x 마이크로컨트롤러 제품군에 대한 자세한 내용은 http://www.nxp.com/techzones/wireless-connectivity/overview.html에서 확인할 수 있다. 비욘드 세미컨덕터와 BA2x™ 프로세서 제품군에 대한 자세한 정보는 www.beyondsemi.com에서 확인할 수 있다. 비욘드 세미컨덕터(Beyond Semiconductor) 소개 비욘드 세미컨덕터는 오늘날 전자 디바이스의 시스템적인 복잡성 문제를 해결하여 고객들이 최종 사용자를 위한 새로운 경험을 구현할 수 있도록 지원하고 있다. 당초 프로세서 전문 업체로 널리 알려졌던 비욘드는 주요 반도체 업체들 간에 빠르게 입지를 확보했으며, 고객들에게 효율적으로 설계된 IP 및 ASIC을 공급할 수 있는 프로세싱, 소프트웨어 및 시스템 전반에 대한 역량을 갖춘 글로벌 기업으로 성장했다. 보다 자세한 정보는 www.beyondsemi.com에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP 반도체는 스마트 월드를 위한 보안접속을 보장하는 솔루션을 제공하고 있다. 고성능 혼합신호에서의 전문성을 바탕으로 NXP는 무선 인프라스트럭처, 조명, 헬스케어, 산업, 소비자용 기술 및 컴퓨팅을 포함한 자동차, 인식, 모바일 산업 및 애플리케이션에서 혁신을 창출하고 있다. 글로벌 반도체 회사인 NXP 반도체는 25개 이상의 국가에 사무실을 두고 있으며, 2013년 매출은 미화 48억 2천만 달러다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor)에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |