NXP Semiconductors | Automotive, Security, IoT
  • NXP
  • 보도자료

보도자료


NXP, 전세계 결제카드 보안 IC 독보적 시장 우위 확보
세계적인 시장조사 기관인 IHS 조사 발표, NXP 시장 점유율 49%

세계적인 반도체 기업인 NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 결제카드 보안 IC 시장 점유율을 2012년32%에서 2013년48%로 끌어올리면서 시장 리더십을 강화했다고 밝혔다. 세계적인 시장조사기관인 IHS는 최근 발표한 ‘2014 결제 및 은행 카드 보고서 (Payment and Banking Cards Report – 2014)’에서NXP의 매출이 크게 증가했다고 발표했다.


이 보고서는 보안 IC 사용이 아직은 보편화되고 있지는 않지만, 신용 카드 및 직불 카드 적용 비율이 크게 늘고 있고, 향후 5년간 계속해서 보안 IC 사용이 늘 것으로 전망했다.


보고서는 전세계적으로 약 100억 장의 신용 카드와 직불 카드가 유통되고 있으며, 그 중 거의 50%는 일반적으로 EMV 카드로 불리는 보안 IC 카드라고 밝히고, 33억 장의 카드가 유통되고 있는 세계 최대 단일 시장인 중국에서 지속적으로 보안 IC 카드 채택이 이루어지고 있다고 밝히고, 미국도 최근 EMV로 전환 하면서 보안 IC 카드 성장을 이끌고 있다고 설명했다.


또한, 유럽과 호주와 같은 선진 시장에서도 듀얼 인터페이스 또는 비접촉 기술로 전환하면서 추가 성장을 보이고 있으며, 2017년에는 총 은행 카드 출하량의 76%를 차지할 것으로 예상했다.


스마트 카드 시장에서 완벽한 보안 IC 솔루션을 제공하고 있는 NXP는49% 시장 점유율을 기록하면서, 2위 업체와의 시장 점유율 차이를 20%로 벌이면서 보안 IC 시장에서 확실한 우위를 점했다. 또한, NXP는 보고서에 언급된 기타 모든 업체와의 격차도 넓혔다. 2012년14억 대 출하(추정)에서2013년 18억8천 만대 출하로 전년 대비 49% 성장해, 34% 성장률을 기록한 전체 시장의 성장보다 높은 성장률을 보였다.


브린사 쾨더(Brintha Koether) NXP반도체 이사는 “NXP는 결제 카드 부문 내에서 보안 IC 공급의 글로벌 시장 리더로서 글로벌 금융 시스템 보안에 상당한 기여를 한 점을 인정 받아 매우 기쁘게 생각한다”고 말하고, “NXP는 빠르게 성장하고 있는 EMV 결제 카드 시장에서 최고의 혁신적이고 안전한 솔루션을 개발하는데 집중할 것”이라고 밝혔다.


NXP 반도체 소개
NXP 반도체는 스마트 월드를 위한 보안접속을 보장하는 솔루션을 제공하고 있다.  고성능 혼합신호에서의 전문성을 바탕으로 NXP는 무선 인프라스트럭처, 조명, 헬스케어, 산업, 소비자용 기술 및 컴퓨팅을 포함한 자동차, 인식, 모바일 산업 및 애플리케이션에서 혁신을 창출하고 있다. 글로벌 반도체 회사인 NXP 반도체는 25개 이상의 국가에 사무실을 두고 있으며, 2013년 매출은 미화 48억 2천만 달러다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor)에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.