NXP, 획기적인 성능 구현하는 CMF 출시 |
광대역 공통 모드 잡음 억압 PCMF 시리즈는 300 MHz- 8 GHz 밴드에서 12dB 이상의 일반 CMR(Common Mode Rejection: 공통모드 제거)를 제공한다. PCMF2DFN1 과 PCMF3DFN1은 약 GSM 900 스펙트럼에서 20 dB 이상의 일반 CMR에 덧붙여 와이파이 4.9-5.8 GHz 주파수에서 18dB 이상의 일반 CMR을 제공하는 유일한 기기이다. PCMF 시리즈는 간단한 ‘OOTB(out-of-the-box)’ 디자인 덕분에 시장 출시 시간 단축에 기여한다. PCMF 시리즈는 광대역폭을 지원하기 때문에, 제조업체들은 이제 더 이상 적절한 솔루션을 찾기 위해 다양한 협대역 필터를 시도하는데 시간을 소비하지 않아도 된다. PCMF 시리즈는 모든 일반적인 데이터 전송 속도와 고조파를 커버하는 등 CMR에 업계 최고의 대역폭을 제공한다.
2 GHz 이상을 커버하는 차동 패스밴드(pass-band)로PCMF 시리즈는 최대 초당 1.5 Gbit까지 모든 MIPI D-PHY 데이터 전송 속도를 지원하며, 초당 3.4 Gbit로HDMI 아이 다이어그램(eye diagram) 요건도 통과한다. 이는 캉(Caen)에 있는 독립 공인시험센터(Authorized Testing Center)에 의해 검증되었다. 딥 스냅백(deep snapback), 낮은 동저항(dynamic resistance)으로 강력한 시스템 레벨 ESD 보호 구현 펄스는 데이터 라인에 결합 될 수 있다. 휴대폰이나 태블릿의 카메라 필러팅과 같이 폐쇄형 케이스에서도 갭을 통해 결합이 가능하다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 PCMF 시리즈에는 업계에서 증명된 NXP의 딥 스냅백 기술로 ESD 보호가 적용되었다. 딥 스냅백 기술이 적용된 보호 장치는 ESD 이벤트로 자극을 받으면 네거티브 동저항을 보인다. 게다가, 스냅백 이후 동 저항 값이 ESD 보호가 적용된 공통모드 필터 중 가장 낮다. 이러한 특징들이 결합되어 민감한 SoC를 최고 수준으로 보호한다. PCMF2DFN1 및 PCMF3DFN1의 주요 특징
관련 링크
NXP 반도체 소개 NXP 반도체는 스마트 월드를 위한 보안접속을 보장하는 솔루션을 제공하고 있다. 고성능 혼합신호에서의 전문성을 바탕으로 NXP는 무선 인프라스트럭처, 조명, 헬스케어, 산업, 소비자용 기술 및 컴퓨팅을 포함한 자동차, 인식, 모바일 산업 및 애플리케이션에서 혁신을 창출하고 있다. 글로벌 반도체 회사인 NXP 반도체는 25개 이상의 국가에 사무실을 두고 있으며, 2013년 매출은 미화 48억 2천만 달러다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor)에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.
|