NXP, CES 2017에서 MS 등 자동차 파트너들과 보안 자율 주행 기술 시연 예정 |
2017년 1월 4일, 서울 - NXP 반도체(NASDAQ: NXPI)는 CES® 2017 행사에서는 다양한 자동차 교통 관련 기업들과 함께, 고도로 자동화된 주행 시범과 체험을 통해 교통의 전 과정에 걸쳐 안전과 보안에 대한 공동의 비전을 제시할 예정이다. 행사는 마이크로소프트, IAV를 비롯, 큐빅 텔레콤(Cubic Telecom), 에스리(Esri), 스위스리(Swiss Re) 등과 공동 진행된다. 노스플라자 NP-2에서는 CES 방문객들을 대상으로 시험 운전 행사를 진행한다. 고도로 자동화된 차량 주행 시범을 통해 클라우드와 인공지능이 어떻게 개인에게 맞춤화된 차량 탑승 경험을 제공하는지를 직접 확인할 수 있다. 이번 시연에서는 방문객들을 대상으로 차량 간의 통신, 주변 환경의 감지 기술을 통해 차량의 안전을 담보하고, 운전 스타일에 적응하는 과정을 통해 운전자에게 더 최적화된 운전 경험을 제공하는 과정을 직접 경험해 볼 수 있는 기회를 제공한다. 또한 참가자들은 이렇게 새롭게 대두되는 기술이 어떻게 새롭고 더 유연한 보험 상품을 가능케 하는지에 대해서도 알 수 있게 될 것이다. 이번 CES 전시에서 선보이는 컨셉 시연 기술은 다음과 같다.
NXP 반도체 오토모티브 사업부CTO 겸 수석 부사장인 라스 레거(Lars Reger)는 “자율 주행 차량은 철저한 안전성과 보안성을 확보하지 않으면 안 된다”며, “이를 위해서는, 첫째, 고성능 센서망, 둘 째, 강력한 탐지 및 센서 융합 시스템과 클라우드 연결, 셋째, 업계 선도 업체와의 효율적인 시스템 제휴 활동이 필요하다. 이번 CES 공동 전시 행사를 통해, 이러한 목표를 모두 달성할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각하고 있다”고 언급했다. 마이크로소프트 사업 개발 담당 부사장인 케빈 달라스(Kevin Dallas)는 “자동차가 더 스마트해지기 위해서는 더 많은 소프트웨어를 갖추고, 애널리틱스 기능을 강화할 필요가 있다”며, “이번 CES 2017을 위한 제휴 사업은 새로운 사업 모델의 모색을 위해 진행하고 있는 다양한 협력 사업의 일환으로, 이를 통해 차량 제조사들이 더 개인화된 경험을 운전자들에게 제공할 수 있는 기술을 제공하고자 한다. 이러한 기술은 차량이 운전자의 고유한 습성을 학습하고, 시간이 흐름에 따라 이를 개선할 수 있는 기능을 제공할 것”이라고 밝혔다. IAV의 능동적 안전 및 운전자 보조 기술 부문 수석 부사장인 카스텐 슐제(Karsten Schulze)는 “IAV는 유럽 및 미국 내에서 이러한 미래 기술의 시연을 위해 시험 차량을 몇 대 제작한 바 있다”며, “이들 차량은 이미 상당한 주행 거리를 축정하고 있다. 이러한 과정 중 운전자에 의한 개입이 필요했던 상황은 거의 없었다”고 설명했다. 이번 CES 기간 중 커넥티드 차량 시연 행사 참여를 희망하는 관람객은 LVCC 노스플라자 골드 로트 내 NP-2 전시관을 방문하면 된다. 진행 기간은 1월 5일 ~ 8일간이다. 행사 현장에는 모든 참가사의 임원들이 참가해 해당 기술에 대한 상세한 설명을 제공할 예정이다. 미디어 대상 시연 안내 기자들은 1월 4일에 열리는 미디어 데이나 1월 8일까지 진행되는 시연에 참석 신청이 가능하다. 이메일 신청: regina.andersson@nxp.com 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP 반도체 (나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션 용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 35개 이상의 국가에서 44,000명의 직원을 고용하고 있으며, 2015년 매출은 61억 달러이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |