NXP Semiconductors | Automotive, Security, IoT
  • NXP
  • 보도자료

보도자료


NXP, 업계 최고의 RF 인프라 솔루션 포트폴리오로 5G 혁명 주도
NXP의 포괄적인 솔루션 스위트는 다중입출력에서 셀룰러 및 밀리미터파 주파수 대역을 위한 대규모 MIMO 기반 액티브 안테나 시스템에 이르는, 기지국의 5G 무선주파수(Radio Frequency, RF) 전력 증폭 요구를 해결

NXP는 시장에서 높은 수준의 통합과 성능을 제공하는 멀티 칩 모듈(MCM)을 갖춘 보다 작고 가벼운 액티브 안테나 시스템을 지원함으로써, 5G 대규모 MIMO 배치를 단순화한다.

Sub-6 GHz 부터 40 GHz까지 그리고 밀리와트부터 킬로와트까지, 5G 인프라를 더욱 단순화

5G Devices, Reference Circuits, Evaluation Boards and Reference Designs

2019년 6월 10일 - NXP반도체는 5G 셀룰러 인프라와 산업 및 상업 시장을 위한, 업계에서 가장 통합된 RF 솔루션 포트폴리오 중 하나를 공개했다. NXP의 강력하고, 혁신적인 R&D, 세계적 수준의 생산 및 국제적 입지에 기반한 NXP의 솔루션 스위트는 MIMO(다중입출력)에서 셀룰러 및 밀리미터파(millimeter Wave) 주파수 대역을 위한 대규모 MIMO 기반 액티브 안테나 시스템에 이르기까지, 오늘날 기지국의 5G RF 전력 증폭 수요를 넘어서 제공한다.

NXP의 무선 전력 솔루션(Radio Power Solutions)은 보다 작고 가벼운 액티브 안테나 시스템을 활성화하여 대규모 MIMO 배치를 단순화한다. 또한 NXP의 RF 전력 MCM(Multi-Chip Modules, 멀티 칩 모듈)은 시장에서 높은 수준의 통합과 성능을 제공한다. sub-6 GHz부터 40G Hz까지, 밀리와트부터 킬로와트까지의 솔루션을 통해, NXP는 5G 인프라를 더욱 단순화하여 파트너가 시스템을 신속하게 개발하고 5G 생태계에 참여할 수 있도록 한다.

폴 하트(Paul Hart), NXP 무선 전력 솔루션 수석 부사장 겸 총괄은 "산업과 경제 전체를 변화시킬 수 있는 잠재력을 갖춘 5G는 머지않아 완전히 실현될 것이다. NXP는 5G로 연결된 세상을 이끄는 데 초점을 맞춘 업계에서 가장 포괄적인 셀룰러 인프라 포트폴리오 중 하나를 제공함으로써, 글로벌 채택을 용이하게 할 수 있는 독보적인 위치에 있다. 오늘날 NXP는 통신사가 고객에게 더 넓은 대역폭을 제공할 수 있도록 지원하는 대규모 MIMO 솔루션의 세계 최고 공급업체로서, 수요 곡선을 앞서 공급하고 있다"고 말했다.

NXP는 우수한 무선 통신 인프라를 기반으로 전 세계 수많은 기업들의 첫 5G 도입에 힘을 실어주고 있다. 특히 6 sub-6 GHz의 mMIMO와 1밀리미터파 네트워크 상에서 모두 5G 구축이 가능하다. NXP의 성공의 중심에는 아래와 같은 세 가지 핵심 무선 전력 솔루션이 있다.

  • A서비스 및 에지 분석을 위한 고성능 쿼드-코어 64-비트 Arm 프로세서
  • 고대역폭 네트워킹을 위한 10기가비트 인터페이스 1개와 5기가비트 이더넷 인터페이스 5개
  • 이더넷 패킷 가속화로 프로세서의 부하를 낮춰 주요 서비스 제공
  • CAN FD, LIN, 플렉스레이(FlexRay™) 네트워크에서 차량용 데이터 실시간 처리
  • 신뢰할 수 있는 부팅과 암호화, 보안 키 관리를 위한 하드웨어 보안

NXP는 sub-6 GHz부터 밀리미터파에 이르는 전체 5G 네트워크 범위에서 RF 및 트랜스시버(transceiver) 솔루션을 제공하는 유일한 기업이다. NXP는 주요 다중 케이블 채널 운영자(MSO) 및 ODM과 하드웨어 및 소프트웨어 파트너십을 구축함으로써 5G 초연결(hyper-connectivity)을 위한 신속 정확한 시스템을 제공하고 있다.

NXP, IMS 2019에서 RF 테크놀로지(RF Technologies) 공개

NXP는 6월 2일부터 7일까지 보스턴 컨벤션 센터에서 개최된 국제 마이크로파 심포지엄 2019(IMS 2019)에서 업계 최고의 RF 인프라 솔루션 포트폴리오를 공개했다.

추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다.


NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 30,000명의 직원을 고용하고 있다. 2018년 매출은 미화94억 1천만불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.