NXP, 마이페어 데스파이어EV3 IC 발표 |
2020년 6월 2일 - NXP 반도체는 새로운 마이페어 데스파이어(MIFARE DESFire) EV3 IC를 발표했다. 이 IC는 보안 성능과 모바일 서비스와의 통합이 우수해 스마트 시티 서비스의 보안 및 커넥티비티 분야의 지평을 넓히게 되었다. 이 IC는 NXP의 마이페어 데스파이어 포트폴리오의 3세대 버전으로, 역 호환이 가능하며 성능 개선, 긴 작동 거리를 제공하고, 처리 속도를 개선했다. 새로운 IC는 NXP의 고급 보안 기능을 결합해 비접촉으로 신속하고 안전하게 거래를 할 수 있도록 한다. 예를 들어, 주차비 결제, 사무실이나 캠퍼스 출입 등 도시에서 사용되는 주요 서비스를 접촉 없이 사용할 수 있도록 지원한다. 첨단 보안으로 기준을 높이다 마이페어 데스파이어 EV3 IC의 광범위한 보안 기능셋은 데이터 보호와 프라이버시 보장을 돕는 더욱 다양한 방법을 제공한다. IC의 하드웨어와 소프트웨어는 CC(Common Criteria: 국제공통평가 기준) EAL 5+ 등급 인증을 받았으며, 폭넓은 오픈 암호 알고리즘 방식을 지원한다. 카드에서 생성된 메시지 인증 코드(Message Authentication Code)는 거래를 안전하게 인증하도록 지원하고, 새로 적용된 거래 타이머(Transaction Timer) 기능은 중간자공격(man-in-the-middle attack)을 경감시켜 주기 때문에 해커가 거래를 간섭하기 어렵다. 새로운 SUN(Secure Unique NFC) 메시지 기능은 데이터의 기밀과 무결성 유지를 위해 더욱 강화된 보안 방식을 제공한다. SUN기능이 켜진 카드나, 전화기 또는 티켓이 탭 될 때마다, 탭마다 고유한 인증 메시지와 암호화로 보호된 URL이 생성되어 서버로 보내 검증할 수 있기 때문에 탭 복제가 불가능하다. 모바일 기기 위한 기능 적용
마이페어 데스파이어 EV3에 대한 지원은 NXP의 마이페어 2GO 클라우드 서비스에 통합되어 제공된다. 마이페어 2GO 클라우드 서비스는 디지털화된 마이페어 제품 기반 크리덴셜(credentials)을 관리하고, NXP의 생태계를 통해 모바일 통합을 간소화한다. 이로써 스마트 시티 서비스를 NFC가 지원되는 스마트폰, 웨어러블 및 그 밖의 모바일 기기에 원활하게 배포할 수 있다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 30,000명의 직원을 고용하고 있다. 2019년 매출은 미화88억 8천만불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |