보도자료


NXP, 엣지 컴퓨팅 개발 플랫폼 브랜드, 엣지버스 (EdgeVerse™) 발표
엣지 컴퓨팅 가속화를 위해 설계된 업계 최고의 확장 가능한 임베디드 프로세싱(Embedded Processing), 보안, 소프트웨어 및 턴키 솔루션을 포함

엣지버스 플랫폼 일부로, 보안 브랜드 엣지락(EdgeLock) 출시. 개별 보안 요소에서 통합된 임베디드 보안까지, 광범위한 보안 솔루션 구성

NXP는 실리콘밸리의 NXP 커넥트에서 엣지버스 플랫폼에 새로운 추가 기능을 선보일 예정

2019년 6월 12일 - NXP 반도체는 6 월 12 일부터 13 일까지 미국, 하얏트 리젠시 산타 클라라 및 컨벤션 센터에서 개최되는 NXP 커넥트(NXP Connects) 행사에서 엣지버스(EdgeVerse™) 플랫폼 브랜드를 출시한다고 발표했다. NXP는 엣지버스 플랫폼 출시로 NXP의 급성장 중인, 확장 가능하고 안전한 엣지 컴퓨팅 솔루션 포트폴리오를 강화했다.

엣지 컴퓨팅은 데이터 생성 장소 근처에서 해당 데이터를 처리하는 분산 컴퓨팅 패러다임이다. 사물 인터넷(Internet-of-Things, IoT), 커넥티드카, 산업용 애플리케이션의 활용이 증가함에 따라 레이턴시(latency), 개인 정보 보호, 대역폭 등의 이슈 해결이 과제로 부상하고 있으며, 엣지 컴퓨팅은 데이터 소스와 근접한 위치에서 인텐리전스를 활용할 수 있도록 해 이를 해결하도록 한다. 또한 인공지능(AI)을 탑재한 기기 증가로 실시간 의사결정이 가능해지면서 엣지 컴퓨팅으로의 업계 전환은 갈수록 중요해지고 있다.

EdgeVerse Portfolio

엣지버스 플랫폼 브랜드 소개

엣지버스

  • 엣지버스는 IoT 시장과 자동차 시장, 각종 산업에서 수많은 엣지 애플리케이션(edge application)을 구동할 수 있는 광범위한 임베디드 프로세싱 포트폴리오를 활용한다. 이를 통해 고성능 및 에너지 효율적인 컴퓨팅을 구축하기 위한 각종 구성 요소들을 결합한다.
  • 엣지버스는 산업, IoT, 자동차 임베디드 프로세서, 세계적 수준의 보안과 향상된 단거리 연결 솔루션, 턴키(turnkey) 방식의 생산 솔루션, 머신러닝(ML)을 위한 획기적인 소프트웨어 솔루션, 오디오/비디오 기능, 기기관리 소프트웨어 플랫폼 등을 포함하는 완전한 포트폴리오로 구성되어 있다.
  • NXP의 i.MX와 레이어스케이프(Layerscape) 애플리케이션 프로세서의 내장 프로세싱 포트폴리오를 포함하며, K32, LPC, 키네티스(Kinetis) 마이크로컨트롤러, i.MX RT 크로스오버 프로세서, 자동차 마이크로컨트롤러와 프로세서 등을 포함한다.
  • 엣지버스는 플랫폼의 일부로 보안 포트폴리오인 엣지락(EdgeLock) 기능을 제공한다. 엣지락은 개별 보안 요소에서부터 고급 통합 보안 프로세서에 이르기까지 다양한 제품군을 포함하고 있으며, 이해하기 쉽게 보안 레벨로 분류되어 있다.
  • 엣지버스는 머신러닝, 인퍼런싱(inferencing), 클라우드 간편 연결을 위한 각종 툴과 엔진을 제공함으로써 엣지 AI를 활성화 및 단순화하는 역할을 한다. 엣지버스는 NXP의 elQ 머신러닝 소프트웨어 개발 환경, 이머시브3D(Immersiv3D) 오디오 스위트를 비롯해 기존 모델과 함께 사용 가능한 엣지스케일(EdgeScale) 기기 관리 플랫폼을 포함한다. 고객들은 광범위한 NXP 포트폴리오를 통해 새로운 모델을 신속하게 설계, 교육, 최적화할 수 있다.
  • 엣지버스는 NXP가 30년 이상의 임베디드 프로세싱 성공 경험을 기반으로 구축한 강력한 산업 생태계 및 IoT 지원 기능을 통합한다. 고객들은 산업 IoT와 최첨단 애플리케이션 솔루션 개발에 폭넓은 경험을 지닌 수백 곳의 툴 공급기업 및 ODM으로 구성된 산업 생태계를 활용할 수 있다.

엣지버스의 보안 플랫폼 브랜드 엣지락

엣지락(EdgeLock™) 포트폴리오는 NXP의 개별 보안 요소, 인터페이스 용 보안 인증 제품, 애플리케이션 프로세서 및 마이크로 컨트롤러 포트폴리오 내 내장된 보안을 포함한다. 엣지락은 엣지에 완전성과 인증, 프라이버시 보호를 제공하며, 엣지 노드에서 게이트웨이 및 클라우드에 보안 기능을 제공한다. 플랫폼 내 보안 기능은 시큐어 부트 트러스트 앵커(secure boot trust anchor), 온칩 암호화(on-chip cryptography), 프로비저닝을 위한 즉시 사용 가능한 보안 솔루션, 상호 기기 인증, 장치 관리 스위트, OTA(over-the-air) 업데이트 및 라이프사이클 관리 기능을 포함한다.

또한 엣지락 브랜드에는 물리적 및 논리적 공격에 대한 솔루션의 하드웨어, 소프트웨어, 시스템 수준 보안 기능이 결합된 방식의 번호 체계(numbering scheme)가 있다. 이 번호 체계는 주어진 NXP 솔루션에 대해 달성할 수 있는 인증 수준으로 변환된다. 보안 등급 지정을 함으로써, NXP는 수천 명의 임베디드 개발자들이 직면한 가장 큰 도전 과제 중 하나를 해결하도록 한다. 고급 보안 전문가가 보안 사양을 해독하지 않아도, 개발자가 보안 기능을 최초 주문과 비교하고 대조할 수 있는 손쉬운 방법을 제공한다.

EdgeLock SE050

NXP는 인더스트리 4.0 및 IoT 애플리케이션을 보호하기 위해 엣지버스 플랫폼의 일부인 EdgeLock SE050 Plug & Trust 보안 요소 제품군을 발표했다. 공통평가기준(Common Criteria)인 EAL 6+ 에 부합한 EdgeLock SE050을 사용하면 감지 및 제어를 위한 고성능 보안을 쉽게 구현할 수 있다. 또한 IoT 서비스 구축을 용이하게 하고, 퍼블릭/프라이빗 클라우드, 엣지 컴퓨팅 플랫폼, 인프라에 엣지 디바이스의 온보딩을 간소화 한다.

이용 정보

엣지버스 플랫폼은 현재 이용 가능하다. EdgeLock SE050은 7월 31일부터 대량 판매될 예정이다. 엣지버스에 대한 자세한 정보는 다음 링크에서 찾을 수 있다: www.nxp.com/EdgeVerse.

NXP Connects 2019 소개

NXP Connects는 6 월 12 일부터 13 일까지 미국, 하얏트 리젠시 산타 클라라 및 컨벤션 센터에서 열린다. 참석자는 우리가 생활하고, 일하고, 즐기는 방식을 향상시키는 NXP의 혁신적인 제품과 솔루션을 직접 체험할 수 있다. 무인 자동차에서 홈 오토메이션, 산업 IoT에 이르기까지 스마트 기술을 애플리케이션으로 전환하는 방법을 중점적으로 소개할 전체 행사 일정은 여기에서 찾을 수 있다.

추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다.


NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 30,000명의 직원을 고용하고 있다. 2018년 매출은 미화94억 1천만불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.

배포일

2019.06.12

보도자료 받기