NXP, 차량용 신규 에코 제거 및 노이즈 경감 솔루션(ECNR) 발표...주행 시 통화 품질 개선 |
2018년 3월 27일 - NXP 반도체는 새로운 에코 제거 및 노이즈 경감 솔루션(ECNR)을 발표했다. 이 제품은 음성 통신 소음(noisy voice communications) 문제를 대폭 해소하고, 자동차 제조사로 하여금 사용자들에게 만족스러운 핸즈프리 통화를 경험할 수 있도록 한다. ECNR 소프트웨어를 NXP의 i.MX 프로세서와 차량 라디오 튜너, DSP에 결합했으며, 비용 효율적이다. 새로이 선보이는 NXP ECNR 솔루션은 ITU-T P1110 및 애플 카플레이(CarPlay®) 사전 인증을 받은 제품이다. 차량 내에서 통화할 때 울림이나 소음이 발생하면 의사 소통 하기가 어렵다. 차량 내 스피커가 수신 전화에서 나오는 음성 신호를 전송하면 이 신호가 바로 차량 내에서 튕겨져 나와 마이크로 돌아가면서 울림이 발생한다. 이 때문에 발신자는 자신의 목소리만 들려 제대로 통화를 할 수 없게 된다. 또한, 팬이나 배기 장치, 타이어, 창문 및 승객 등에서 발생하는 도로 소음이 전화로 침투해 의사 소통을 방해하며, 이는 산만한 주행 및 불편한 경험으로 이어진다. 관계자의 말 알렉상드르 헤논(Alexandre Henon) NXP 오디오 솔루션 마케팅 담당은 “NXP ECNR 소프트웨어는 전 세계 약 10억대 가량의 전화기에 설치되어 있으며, 시장 검증된 이 선도적 기술을 이제 차량에 적용하고자 한다. NXP는 고객이 ECNR 기능을 어디에 사용하든 구현하기 쉽고 구조적으로 유연한 고성능 솔루션을 제공하기 위해 ECNR을 차량에 맞게 적용하며NXP 칩셋 제품군에 적용했다”고 말했다.
제품 사용 안내 ECNR 알고리즘은 SAF775x HiFi2 코어에서 실행되며, 키 코드로 활성화 된다. 추가 정보는 NXP 반도체 블로그에서 확인할 수 있다. NXP 반도체 소개 NXP 반도체는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 30,000명 이상의 직원을 고용하고 있다. 2017년 매출은 미화92억6천만불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (http://blog.naver.com/nxpkor) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다. |